This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25501F3:最大正 VGS

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529959/csd25501f3-max-positive-vgs

部件号:CSD25501F3

工具/软件:

好的、我的问题涉及到了

 但器件型号字段无法将其识别为器件?  

让我说我想给 VGS 0>0 出于个人原因。  

实际上没有最大正 VGS 的规格、但 RC 为 10k、这将限制通过钳位二极管的电流。  

假设甚至高达+20V 也可以使用 Im、因为二极管 IF 仅为~Ω 2mA

我的理解对吗?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、

    感谢您的查询。 是的、钳位电阻器将限制 ESD 二极管中的电流、进而将 VGS 钳位至结二极管压降。 我提取了产品开发过程中收集的表征数据。 我找不到 VGS 的任何数据。 您应该可以正常工作、因为 ESD 二极管可以处理数十 mA 的正向电流。 问题可能是钳位电阻器中的功率损耗。 在 2mA 下、RC 的标称功耗为 40mW。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用