This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:四相堆叠的 INTERLEAVE 值。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24SEVM-2PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529491/tps546d24s-interleave-value-for-4-phase-stacking

器件型号:TPS546D24S

工具/软件:

你(们)好  

我将 2 个单元的 TPS546D24SEVM-2PH 用于四相堆叠。  

当我读取 MRF_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 时、值为 0003h、我认为已检测到 4 相位静止。  

但是、当我读取 INTERLEAVE 时、该值为 0020h。  

我是否可以知道应该从 INTERLEAVE 读回什么值?  

0020h 值与我从原始两相堆叠中读回的值完全相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:  

    当我读取 MRF_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG) 时、值为 0003h、我认为检测到了 4 相位静止。  [/报价]

    正确。

    我是否知道应该从 INTERLEAVE 读回什么值?  [/报价]

    环路控制器(阶段 1)的 INTERLEAVE 值将为 20h。   

    相位 2 将为 41h。

    阶段 3 将为 42h。

    第 4 阶段将为 43h。

    要读取各个相位的交错值、首先需要发送 PHASE 命令来指定您感兴趣的相位、然后可以从 INTERLEAVE 读取。

    谢谢您、
    Tomoya

    [/quote]