工具/软件:
您好专家、
我想确认器件的行为。 
当 Rshunt 或 CS+/-短路时、会发生什么情况? 
我想它只会导致禁用 IMON 和 OCP、但不会导致禁用导通 FET。
此致、 
Kazuki Kuramochi 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好专家、
我想确认器件的行为。 
当 Rshunt 或 CS+/-短路时、会发生什么情况? 
我想它只会导致禁用 IMON 和 OCP、但不会导致禁用导通 FET。
此致、 
Kazuki Kuramochi 
尊敬的 Kazuki-san:
您是指 Rshunt 是否短接至 CS+/-? 您能提供一张图片吗?
我不确定我是否捕获了您的问题、请让我给出一些建议。
需要 RSHUNT 和 CS+之间的 Rset 来限制流向 GND 的电流。
要正确禁用 SCP、必须将 ISCP 连接到 CS-。 这种稳定性 SCP 处的电压不会触发 RISCP 设置的 SCP 阈值。
CS+/-之间的差异不能超过 0.3V、因此您还必须考虑这一点、否则将损坏器件。
要禁用 OCP、您只需将 IWNR 直接连接到 GND 即可。
谢谢、
Sarah
尊敬的 Kazuki-san:
如果没有如红色线所示的 RSNS 电阻器、则理论上无法检测。 但同时、您可能非常容易受到噪声的影响、因此可能会看到错误的 ISCP 触发。
如果 CS+/-如蓝线所示短路、则预计可能会出现类似的行为、但需要注意的是、需要 RSET 来限制 CS+上的电流。 理想情况下、将 CS+/-相互连接可确保两个引脚保持相同的电压、因此比较器不会任何触发。
谢谢、
Sarah