This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:Rshunt 或 CS+/-短路条件下的器件行为

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527114/tps1211-q1-device-behavior-when-rshunt-or-cs---short-condition

器件型号:TPS1211-Q1

工具/软件:

您好专家、


我想确认器件的行为。


当 Rshunt 或 CS+/-短路时、会发生什么情况?

我想它只会导致禁用 IMON 和 OCP、但不会导致禁用导通 FET。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:  

    您是指 Rshunt 是否短接至 CS+/-? 您能提供一张图片吗?  

    我不确定我是否捕获了您的问题、请让我给出一些建议。  

    需要 RSHUNT 和 CS+之间的 Rset 来限制流向 GND 的电流。  

    要正确禁用 SCP、必须将 ISCP 连接到 CS-。 这种稳定性 SCP 处的电压不会触发 RISCP 设置的 SCP 阈值。  

    CS+/-之间的差异不能超过 0.3V、因此您还必须考虑这一点、否则将损坏器件。  

    要禁用 OCP、您只需将 IWNR 直接连接到 GND 即可。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、

    我的问题只是为了说明在调试的异常情况下会发生什么行为。
    我不打算通过连接禁用 OCP。

    以下由以下红线和蓝线所写的短路情况引起的预期行为是什么?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:  

    如果没有如红色线所示的 RSNS 电阻器、则理论上无法检测。 但同时、您可能非常容易受到噪声的影响、因此可能会看到错误的 ISCP 触发。  

    如果 CS+/-如蓝线所示短路、则预计可能会出现类似的行为、但需要注意的是、需要 RSET 来限制 CS+上的电流。 理想情况下、将 CS+/-相互连接可确保两个引脚保持相同的电压、因此比较器不会任何触发。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah-san、

    我想确定这种情况是否存在其他风险。

    是否存在禁用设备运行的风险或由此造成的损坏?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-san:  

    是的、存在风险。 此配置中不提供工作电流保护、还可能 会出现错误的 FLT 低电平、进而关断器件。  

    谢谢、  

    Sarah