This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650352-Q1:TPS650352-Q1 输出确认

Guru**** 2484085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650352-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514287/tps650352-q1-tps650352-q1-output-confirmation

器件型号:TPS650352-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在为汽车设计一个 3 米长的摄像头模块、并希望通过 TPS650352-Q1 实现该设计、

它们的设计要求如下。

电源轨 电压 (V) 输出顺序
HVI 3.6. 1.
LV2. 1.1. 3.
LV3. 1.8 3.
LDO 3.3 2.

他们查看了数据表、计划使用 TPS6503520A、但希望交换 LV2 和 LV3 的输出电压。 如果没有更换部件号、他们可能需要使用此编程器自己对批次进行编程;这是否支持为客户定制的 NVM 配置?

请帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

      TPS6503520A 是一款 具有 FuSa 功能的 RTM 器件、需要 锁定 EEPROM 以避免 定制 NVM 配置。  

     TPS65035200 是一款 通用器件、其 EEPROM 处于解锁状态、允许针对其原型设计定制 NVM 配置。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢您的答复。 因此、为了满足客户的设计需求、我们应该向客户推荐哪个器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

      TPS650352-Q1 是我们位于 TI 的 2G 摄像头 PMIC、名为 Trilby。 我们还有其他 名为 Fedora 和 Derby 的 1G 和 3G 摄像头 PMIC、如下所示。  

     我们为 2G 和 3G 定义了一些 NVM 设置(变体)、找不到一个可以满足客户设计需求;我们 为 1G 定义了许多 NVM 设置(变体);其中一些是非常相似的 NVM 设置、可以满足客户设计需求。  

     请告诉我 、客户是否可以选择封装尺寸为 4mm x 4mm 的 1G PMIC 系列;然后我可以选择几个 OPN(可订购器件型号)  

    以便您与客户分享。  

     如果您发现是否有必要召开 WebEx 会议来讨论更多详细信息、也请告知我。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    他们需要较小的解决方案、因此他们也在考虑 MPS 的 MPQ70331、后者体积较小。 目前、客户只能接受 TPS650352 的子器件型号、或者可以编写 TPS65035200 作为所需规格、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

     如果是、 可以订购 TPS65035200、它允许 针对其原型设计进行定制的 NVM 配置。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil

    感谢您的建议。 我已经阅读过您的 E2E、最后我想确认:
     TPS65035200 的总 OPN 是多少、我们可以为客户提供详细的 OPN

    2. TPS65035200 能否支持其大规模生产? 这是有效的 OPN、始终可由客户用于编程?

     谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    美国团队将于 5 月 26 日的公众假期。 预计他们会在 27 日之前回到你身边。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

     TPS65035200RZDRQ1 是 OPN; 它始终可以由客户重新编程。

     对于大规模生产、我们需要在 EEPROM 准备就绪时与客户合作以锁定 EEPROM。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    对于 TPS6503520A 器件、需要为客户提供两种材料

    故障诊断机制上图是一个参考示例、TPS6503520A 的所有诊断机制都需要完全填写。

    故障注入测试计划上图是一个参考示例、TPS6503520A 的所有故障注入测试计划都需要完整填写。

    TI 是否有可提供的类似文档?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我们提供了有关 TPS65035-Q1 器件的全套功能安全文档、可通过安全文件夹按照保密协议获取。 请通过此链接访问您的客户申请: https://www.ti.com/drr/opn/TPS65035X-Q1-SAFETY-DOCUMENTS 

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的答复。

    客户已发送请求。

    此外、我想了解以下设计方案。 当 PMIC 发生故障且 nRSTOUT 下拉时、解串器将立即复位。 此时、SOC 端是否仍可以通过解串器的 I2C 通道读取 PMIC 寄存器、以检查特定故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

     以下答案基于数据表中的图 6-7。 TPS650352-Q1 器件状态图。

     在  “PMIC 失败且 nRSTOUT 被下拉“的情况下、PMIC 应处于以下 2 种状态:

    1. 如果 STATE_TRANSITION =‘0'、则为复位状态。 在此状态下、PMIC 将尝试复位自身、以便再次在运行状态下工作;当导致 复位的故障消失时;PMIC 恢复运行状态、然后 SOC 端可以通过 I2C 读取 PMIC 寄存器以检查特定故障。
    2.  如果 STATE_TRANSITION =‘1'、则为 WT_PWR_REC 状态。  在此状态下、PMIC 会关闭所有输出;如果其 VIO 来自 4 个 PMIC 电源轨之一、则 无法访问其 I2C。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil

    我只想确认:  

    1.  

    如果 UV 发生 EVM/OV 且 UV_RST_EN=1、则我们需要查看 STATE_TRANSITION 是 1 还是 0 以决定是复位还是等待

    如果 UV 发生 UV/OV 且 UV_RST_EN=0、则无论 STATE_TRANSITION 如何、直接安全

    因此  、对于 TPS6503520ARZDRQ1、当 UV 发生 TPS65035.OV 时、它将进入安全状态

     2.如果进入安全状态,外部的 4 个电源导轨输出是否会被关闭? 根据手册说明、它们仍处于启用状态。 使能信号是否仍输出到外部? 如果输出过压且仍向外部供电、是否无法保护外部器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

     下面列出了我的答案:

    1. 是; STATE_TRANSITION =1 至 WT_PWR_REC、然后变为 OFF;STATE_TRANSITION =0 至复位。  是;TPS6503520ARZDRQ1 已设置  ERR_BUCKx_LDO_CFG=0x00、这意味着所有 4 个电源轨的 OV/PMIC _RST_EN=0、UV  直接进入安全状态。
    2. 安全状态启用所有 4 个电源轨、 输出到外部(开启)。  所有 外部器件都将受到 12+/–3% OVP 的保护。

      仅供参考;OV 通常是由外部电压源引起的 、而不 是内部 PMIC 引起的;UV 是由外部过载或对地短路引起的、而不是由内部 PMIC 引起的。

    谢谢!

    Phil