This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:过压保护

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529511/bq25798-over-voltage-protection

器件型号:BQ25798

工具/软件:

我们正在考虑如何保护具有 30V 耐受电压的 BQ25798、前提是施加最大 33.6V 的输入电压。
我正在考虑如何使用齐纳二极管 (TFZV30B) 保护 VAC1、同时使用充电器自己的 OVP 断开 VIN2 的 NMOS。
这有什么问题吗?



此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kagawa、

    如果齐纳二极管快速导通、那就应该起作用。  我从未在输入端使用齐纳二极管进行测试。

    此致

    Jeff