主题中讨论的其他器件:CSD95410RRB、
工具/软件:
尊敬的先生:
我们使用 TPS53647 和两相 CSD95410RRB 配置。
输入电压为 12V、输出为 0.83V、OCP 阈值设置为 46A(每个相位的额定电流为 30A)。
目前、我们遇到 OCP 事件、其行为如 TI 数据表图 114 所述、即进入断续模式。

我们有以下问题:
1.可以完全禁用 OCP 吗? 此外、将 IMON 短接至地是否可以接受?
2.在上电时,我们怀疑会触发 OCP 的浪涌电流较大。 由于负载在启动时可能具有非常低的阻抗、因此是否有任何方法可以: 降低上电速度(软启动调节)、或在启动期间暂时禁用或绕过 OCP?

我们调整了压摆模式设置(现在为 0.34)、但没有任何改善、
任何有关如何在启动时处理高浪涌条件的建议都将非常有用。
原理图如下: