This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:中断电流 OCP 条件

Guru**** 2525620 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529051/tps53647-inruch-current-ocp-condition

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:CSD95410RRB

工具/软件:

尊敬的先生:

我们使用 TPS53647 和两相 CSD95410RRB 配置。

输入电压为 12V、输出为 0.83V、OCP 阈值设置为 46A(每个相位的额定电流为 30A)。

目前、我们遇到 OCP 事件、其行为如 TI 数据表图 114 所述、即进入断续模式。

我们有以下问题:

1.可以完全禁用 OCP 吗? 此外、将 IMON 短接至地是否可以接受?

2.在上电时,我们怀疑会触发 OCP 的浪涌电流较大。 由于负载在启动时可能具有非常低的阻抗、因此是否有任何方法可以: 降低上电速度(软启动调节)、或在启动期间暂时禁用或绕过 OCP?

我们调整了压摆模式设置(现在为 0.34)、但没有任何改善、  

任何有关如何在启动时处理高浪涌条件的建议都将非常有用。

原理图如下:

e2e.ti.com/.../TPS53647_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生:

    我们使用另一个直流/直流解决方案来测试我们的系统、那里只有大约 3A   的电流、因此我们不知道为什么 TPS53674 会像很短一样获得这么大的电流??

    你能告诉我们我们我们检查的是哪一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对我来说、它看起来像是输出短路。 您能否看到输出轨和 SW 节点(移除电感器后的 SW 节点)上是否存在任何短路?

    此致、

    Shamveel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的联系。  

    我理解您的担忧。  

    您能告诉我您在控制器中设置的以下参数吗?

    1.启动压摆率  

    2.最小 Ton 开始

    3.总输出电容和电感。

    您还可以进行以下实验吗?

    在启动期间探测 VIOUT-VREF、Vout、并以第一个 PWM 高电平触发它。  

    启动过程中是否总是出现问题? 还是在运行过程中?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生:

    我们使用了另一个 DC/DC 解决方案 fir 测试是,结果是好的,所以它不是简短的情况

    谢谢

    此致

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动压摆率 0.68、我们修改为 0.34 似乎也不起作用

    总电容约为 600uF

    这是 IMON 引脚上的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Al:

    感谢您分享数据。  

    似乎有很多噪声耦合。 能否将带宽限制为 IMON 上的 20MHz。  
    另外、您能否详细解释这 2 个波形的设置条件。 两者之间的区别到底是什么?

    1.在这两种情况下,输出似乎正常上升。 这不是启动关断问题? 我是对的吗?

    2.波形 1 中的输出上是否有任何负载?

    此致、
    Abhishek