Other Parts Discussed in Thread: TPS610333, TPS61033, TPS61033EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61033、TPS610333
工具/软件:
嗨、TPS61033 数据表状态“当 VIN = 3.3V、VOUT = 5V 且 IOUT = 2A 时效率高达 90.78%“- TPS61033EVM 数据表指出它可以达到最大 1A、但原理图表明它可以在高输入电压下达到最大 3A…… 但是、在工作台上进行测试时、对于 0.47uH 电感器 3.7V 至 5V 的 EVM 或我的设计、我们从其中获得的电流不能超过 1.2A。 (或 4.7V in 时为 1.5A)
如果宣传此器件能够在 3.3V 至 5V 电压范围内输出 2A 电流、是否有任何已知/经过验证的设计能够实现该功能?