This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033EVM:TI 工程师能否验证 TPS61033 是否提供 3.7V 至>5V @ 2A?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610333, TPS61033, TPS61033EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527412/tps61033evm-can-a-ti-engineer-verify-3-7v---5v-2a-from-tps61033

器件型号:TPS61033EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61033、TPS610333

工具/软件:

嗨、TPS61033 数据表状态“当 VIN = 3.3V、VOUT = 5V 且 IOUT = 2A 时效率高达 90.78%“-  TPS61033EVM 数据表指出它可以达到最大 1A、但原理图表明它可以在高输入电压下达到最大 3A…… 但是、在工作台上进行测试时、对于 0.47uH 电感器 3.7V 至 5V 的 EVM 或我的设计、我们从其中获得的电流不能超过 1.2A。 (或 4.7V in 时为 1.5A)

如果宣传此器件能够在 3.3V 至 5V 电压范围内输出 2A 电流、是否有任何已知/经过验证的设计能够实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Limor:

    当 Vin = 3.7V、Vout = 5V、L = 0.47μH 时、TPS61033 的输出电流应高达 3A。

    请检查以下各项、了解测试中最大 Iout 较小的原因:

    • 请确认 EVM 上的器件是 TPS61033、而不是 TPS610333;
    • 请检查 Vin 电源的电流限值是否设置得太小。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EVM 显示 TPS61033、标识为 033、非常确定它是合适的芯片。

    现在我只有一个电源 (Rigol DP831A)、在 0-8V 输出端输出电流最大为 5A、没有设置其他电流限制。 但是,可能是电源出现故障 — 我会尝试另找一个。

    您是否能够验证 3A 输出? 或者这只是来自文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Limor:

    感谢您联系我们。 今天我们来看一下专家。 请稍后回复。 谢谢。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Limor:

    理论计算和实际测试都表明、当 Vin = 3.7V、Vout = 5V、假设电感器= 0.47μH、只要 Vin 电源足够强、最大 Iout 可达到 3A。

    此致

    Lei