This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:0.5A 的电流限制

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529348/tps2595-current-limit-for-0-5a

器件型号:TPS2595

工具/软件:

您好、

一个客户使用 TPS25973 将来自 USB 端口的负载电流限制在~μ A 500mA。  Vin 为 5V(无关紧要)。

我使用设计计算器 SLVC704A 来确定 Rilim。  RILM_Cal 值为 4020.10 欧姆(单元格 D36)、但 D37 为#REF!。  这似乎是因为 Res EIA 表的范围不足以显示 4KOhm 值。  那么、这是否像选择 4.0k Ω 至 4.3k Ω 范围内的电阻器一样简单、或者工具是否有某些原因不提供如此高的电阻值?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    很可能是由于 RES EIA 表造成的。 使用该电阻值没有问题。

    此致、
    Arush