请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 工具/软件:
您好、
一个客户使用 TPS25973 将来自 USB 端口的负载电流限制在~μ A 500mA。 Vin 为 5V(无关紧要)。
我使用设计计算器 SLVC704A 来确定 Rilim。 RILM_Cal 值为 4020.10 欧姆(单元格 D36)、但 D37 为#REF!。 这似乎是因为 Res EIA 表的范围不足以显示 4KOhm 值。 那么、这是否像选择 4.0k Ω 至 4.3k Ω 范围内的电阻器一样简单、或者工具是否有某些原因不提供如此高的电阻值?
谢谢、
Darren