This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:VIN=5.6V 时问

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521704/tps54260-q1-question-when-vin-5-6v

器件型号:TPS54260-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

您能帮助我们看一下下面的波形吗? 当 VIN=5.6V 时、为什么 Vout 会周期性地出现下冲? 此时输出负载非常小。 请帮助提供一些可能的原因来确定根本原因。  

蓝色一个 (CH2) 为 Vout、黄色一个 (CH1) 为 VIN。 其他则不直接 从 TPS54260-Q1 引脚探测。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    请分享整个原理图吗? 这有助于调试。

    乍一看、它似乎是 Boot-UVLO 问题。 请帮助捕获转换器以及 Vout 和 SW 的 BST-SW 波形。 差分探头是捕获  BST-SW 的理想选择。 但是、如果不可用、Math 也可以使用。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    对此有任何更新?

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    由于不活动、我正在关闭该线程。 您可以随时重新打开。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare