工具/软件:
你(们)好
我在 LM5146 芯片上使用直流/直流转换器。
UIN = 20V 至 30V。 Uout = 5V。 频率= 200kHz。
IOUT = 14A。
我已配置反馈补偿、但在高于 24-24.1V 的 uin 下不起作用。
当 UIN > 24.1V 时、高电流 (Iout) 振荡开始。 电压越高、失去稳定性的电流就越低。
波特图显示一切都很好、但实际并非如此。
也许电路板上有寄生元件。 但我不知道如何找到它们。
我还想说的是、相同的电路板在 50V->24V 和 30V->12v 模式下工作。 他们没有问题。 但电路板是相同的。
我认为当 uin 和 uout 之间存在很大差异时就会出现问题。 为 5 倍或以上时才会生效。
我尝试将交叉频率降低到 10kHz 以下、但这没有帮助。 只有振荡周期会发生变化。
我将为您提供快速入门计算器、波形、原理图和电路板设计。
如果你能帮我,我会很高兴的。