请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024 工具/软件:
尊敬的 AE:
如果我将电流设置为 10mA 并以 50%的占空比控制 PWM、则平均电流将在 5mA 附近、对吗?
2.如果我要设置 10mA 的恒定电流 、则需要使用 7.35kΩ 电阻器、对吧?
3. IMAX 依赖于 Max_Current_Option 位来防止 Iref 短路或悬空,对吗?

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 AE:
如果我将电流设置为 10mA 并以 50%的占空比控制 PWM、则平均电流将在 5mA 附近、对吗?
2.如果我要设置 10mA 的恒定电流 、则需要使用 7.35kΩ 电阻器、对吧?
3. IMAX 依赖于 Max_Current_Option 位来防止 Iref 短路或悬空,对吗?

此致
您好 Bruce、
请在下面找到我的答案。
X
此致、
Felix