This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:关于软启动

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A96, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526593/tps7a96-regarding-softstart

器件型号:TPS7A96
Thread 中讨论的其他器件: TPS7A94、TPS7A57

工具/软件:

尊敬的团队:

TPS7A96
TPS7A94
TPS7A57

安全标准  


要确定软启动、数据表中给出的术语没有任何单位、请参阅随附的图像
请指导我确定的软启动  

输入输出电压和电流、和如下所示

器件型号 TPS7A57 TPS7A57 TPS7A96 TPS7A94 TPS7A96
选定的稳压器类型 LDO 稳压器 LDO 稳压器 LDO 稳压器 LDO 稳压器 LDO 稳压器
所选稳压器的最大输出电流 (A) 5. 5. 2. 1. 2.
所选稳压器的典型输出电压 — Vo (V) 0.925 0.925 1.8 1.8 3.
稳压器的计划输入电压 — VI (V) 1.2. 1.2. 2.5 2.5 3.3
稳压器所需的输出电流 — IO (A) 2.7636 3.9684 1.4736 0.4068 0.8592
稳压器的计算输入电流 — II (A) 2.7636 3.9684 1.4736 0.4068

0.8592

软启动时间 tss (ms)

请帮助我填写 TSS、

谢谢。此致、  
Maharajan P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、

    我正在解决您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abraham:  
    感谢您的努力、  

    期待您的答复、  

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、软状态将在很大程度上取决于 NR/SS 引脚中的电容。 您有该值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、请将 10uF 视为 C Nr/ss
    此致、Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚伯拉罕:  
    请尽快回复、  
    此致、  
    Maharajan.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、
    附件是我为您创建的 PDF、其中包含查找 TSS 所需的所有信息。 如有任何问题、请告知我。
    亚伯拉罕
    e2e.ti.com/.../Instructions-for-Simulation.pdf