This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763Q1EVM:USB 3.x 器件枚举为 USB 2.0。 如何正确配置 GUI?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064-Q1, TPS25763-Q1, TUSB564-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529134/tps25763q1evm-usb-3-x-device-enumerating-as-usb-2-0-how-do-i-configure-the-gui-correctly

器件型号:TPS25763Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS25763-Q1TUSB564-Q1、TUSB1064-Q1

工具/软件:

我目前正在使用 TPS25763-Q1 EVM 来测试我们的建议设计。 我们需要高达 27W 的 USB C PD 并用作 DFP。 该应用是由 USB C 供电的摄像头。  

目前、使用 GUI 时 PD 协商效果正常、但我无法将摄像头枚举为 USB 3.0 设备。  

消息

J30 — 已连接至 13MP 摄像头  

J29 — 连接到 MCU

我已通过将摄像头直接连接到 MCU 来验证电缆、它将枚举为 USB 3 设备。 在我放置好 EVM 后、它只会枚举为 USB 2.0 设备。 我是否正确理解了此电路板的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    遗憾的是、EVM 目前只能支持 USB2。  该系统 设计为支持 USB3、但我们也在进行调试  我们认为存在布线长度不匹配问题、但无法确定根本原因。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您提供的信息。 只是为了确认、EVM 后面的设计支持我尝试做的正确内容。 我可以设计一个 27W 的 USB C 端口、并将其用作 USB 3.x 速度下的 DFP 吗? 现在 EVM 出现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    没错。 TPS25763-Q1 + TUSB1064-Q1(或 TUSB564-Q1)将支持该端口以 DP 交替模式和 USB 3.x 功能输出高达 60W(可配置为 27W)的功率。  该端口是供电方、因此默认情况下将用作 DFP。

    此致、
    Eric