This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:ADCIN2 值

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529334/tps25730-adcin2-value

器件型号:TPS25730

工具/软件:

尊敬的专家:

问题 TPS25730 ADCIN 值、我们可以将最小和最大电压都设置为 5V 吗?

我无法在数据表中找到 ADCIN2 值作为将最大电压设为 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jexy:  

    感谢您联系我们!

    无法将 TPS25730 上的最大电压设置为 5V。 通常、对于 PD 应用、最大电压将大于 5V。  

    预期用例是什么?  

    此致、  

    Aya Khedr