This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:VBST引腳與SW引腳之間的電壓超過6V造成的風險及如何解決?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525713/tps53014-vbst-sw-6v

器件型号:TPS53014

工具/软件:

根據隨附的屏幕截圖、VBST 和 SW 引腳之間的瞬態電壓超過 6V、但只持續非常短的時間—大約幾十納秒。這可能會導致什麼風險?此外、是否有任何解決方案可以緩解此問題?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary

    您能提供原理图和布局

    1.由于探测,是否有耦合?

    2. VBST-SW 环路有多大,可以是环路寄生

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    補充一下如上電路圖中C3、C4、C7、R3、R10、C10、C11沒有焊接、還有R8電阻改為15K歐姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    Savith 将在下周做出回应

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary

    很抱歉、延迟时间与上次的时间相比是否有任何变化。

    查看原理图和布局、我无法 说明 Vboot-SW 环路是否会引入任何振铃、但您可以增大 R5 并查看峰值是否会降低、可能需要更长时间才能为引导电容器充电

    谢谢你

    Savith