主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1、
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户对 向 EN 引脚施加 PWM 信号有疑问。 请先检查原理图。

-如果 EN 引脚是 5V 恒定电压,他们检查了 VOUT [X]引脚上的 6A 电流输出。
-但如果他们将 PWM 信号应用到 EN 引脚,他们会遇到一些问题。
如果向 EN 引脚施加 200Hz VOUT 信号、则 PWM[x]引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)
2. 如果对 EN 引脚施加 960Hz VOUT 信号、PWM 引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)
3、可应用于 EN 引脚的 PWN 频率的最大值和最小值是多少?
此外、您能否在使用 TPS1HTC30AQPWPRQ1 时检查相同的问题?

- 如果 EN 引脚是 5V 恒定电压,他们检查了 VOUT [X]引脚上的 8A 电流输出。
-但如果他们将 PWM 信号应用到 EN 引脚,他们会遇到一些问题。
如果 向 EN 引脚施加 200Hz VOUT 信号、则 PWM[x]引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)
2. 如果 对 EN 引脚施加 960Hz VOUT 信号、PWM 引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)
3、可应用于 EN 引脚的 PWN 频率的最大值和最小值是多少?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐