This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:有关向 EN 引脚施加 PWM 信号的问题

Guru**** 2433470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1, TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524536/tps1htc100-q1-question-about-applying-pwm-signal-to-en-pin

器件型号:TPS1HTC100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 向 EN 引脚施加 PWM 信号有疑问。 请先检查原理图。

-如果 EN 引脚是 5V 恒定电压,他们检查了 VOUT [X]引脚上的 6A 电流输出。

-但如果他们将 PWM 信号应用到 EN 引脚,他们会遇到一些问题。

如果向 EN 引脚施加 200Hz VOUT 信号、则 PWM[x]引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)

2. 如果对 EN 引脚施加 960Hz VOUT 信号、PWM 引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)

3、可应用于 EN 引脚的 PWN 频率的最大值和最小值是多少?

此外、您能否在使用 TPS1HTC30AQPWPRQ1 时检查相同的问题?

如果 EN 引脚是 5V 恒定电压,他们检查了 VOUT [X]引脚上的 8A 电流输出。

-但如果他们将 PWM 信号应用到 EN 引脚,他们会遇到一些问题。

如果  向 EN 引脚施加 200Hz VOUT 信号、则 PWM[x]引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)

2. 如果  对 EN 引脚施加 960Hz VOUT 信号、PWM 引脚的最大电流输出是多少? (VS[x]的最大输入电流为 10A。)

3、可应用于 EN 引脚的 PWN 频率的最大值和最小值是多少?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我正在做这件事, 我明天会回来给你。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    很抱歉耽误你的时间。

    这两种器件的原理图审阅:

    -对于 5V MCU、建议将 10k 用于保护电阻器。  

    -锁存引脚上的电容器的用途是什么?

    -RSNS 相当大。 我们通常建议根据数据表中给出的 RSNS 公式进行计算、确保它不会导致错误的故障情况。  

    -接地网络 RGND 和 DGND 应并联;似乎使用两个不同的接地点。  

    为了获得出色的 EMI 性能、建议使用以下一组电容器连接:

    对于 TPS1HTC30-Q1、最大 PWM 频率为 750Hz。

    对于 TPS1HTC100-Q1、 在 50%占空比下最大 PWM 频率为~2kHz。 请确保器件有足够的时间在考虑延迟时间的同时完全导通和关断;电路板布局布线和开关损耗等因素导致的热耗散也会产生影响、因此只是确保器件不会进入热关断状态。  

    对于最大电流输出、理想情况下、当 EN 为高电平时电流为高电平、当 EN 为低电平时电流为低电平(假设器件有足够的时间完全导通和关断);当 EN 为高 电平时、VS 提供的电流(电流消耗基于负载)约为流经开关流向负载的电流。  

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的支持。

    我与我的客户进行了一些测试。 TPS1HTC30-Q1 和 TPS1HTC100-Q1 允许将 PWM 信号发送到 EN 引脚。

    首先、您可以确认我可以将 PWM 信号应用于 EN 引脚吗?

    另请查看下面的测试结果。

    TPS1HTC30AQPWPRQ1 (VS[x]=12V、EN=5V、加载程序连接到 TPS1HTC[x]、VOUT 设置为 3A)。

    1) PWM 200Hz 至 EN 引脚

    -占空比 100%:输出 3A、11.06V

    -占空比 90%:输出 2.77A,9.8V

    -占空比 80%:输出 2.45A,8.6V

    -占空比 70%:输出 2.17A,7.6V

    -占空比 60 %:输出 1.88A,6.5V

    -占空比 50%:输出 1.58A,5.4V

    2) 连接到 EN 引脚的 PWM 400Hz

    -占空比 100%:输出 3A、10.8V

    -占空比 90%:输出 2.84A,9V.

    -占空比 80%:输出 2.5A,7.2V

    -占空比 70%:输出 1.5A,2.0V

    -占空比 60%:输出 0.95A、1.4V

    -占空比 50%:输出 0.9A、1.4V

    2. TPS1HTC100AQPWPRQ1 ((VS[x]=12V、EN=5V、加载程序连接到 TPS1HTC[x] VOUT 并设置为 3A。)

    1) PWM 200Hz 至 EN 引脚

    -负荷 100%:输出 3A、10.9V

    -占空比 90%:输出 2.73A,9.5V

    -占位 80%:输出 2.47A,8.5V

    -占空比 70%:产出 2.17A,7.4V

    -占空比 60 %:输出 1.88A, 6.3V

    -占空比 50%:输出 1.59A,5.2V

    2) 连接到 EN 引脚的 PWM 400Hz

    -负荷 100%:输出 3A、10.9V

    -占空比 90%:输出 2.86A、9.5V

    -占空比 80%:输出 2.5A, 8.1V.

    -占空比 70%:输出 2.21A、7.1V

    -占空比 60%:输出 1.95A、6.1V

    -占空比 50%:输出 1.64A、4.9V

    1) 连接到 EN 引脚的 PWM 600Hz

    -负荷 100%:输出 3A、10.9V

    - duty 90%:输出 2.9A、9.1v

    -占空比 80 %:输出 2.56A,7.9V

    -占空比 70%:输出 2.25A,6.7V

    -占空比 60%:输出 1.94A,5.6V

    -占空比 50%:输出 1.62A、4.5V

    请检查并提供您的意见。

    (RGND 和 DGND 在测试 PCB 中连接在一起。 RSNS 现在为 1k Ω。 其余建议将由客户测试。)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、您可以使用 EN 引脚进行 PWM。 请参阅以下 E2E、了解如何计算频率/占空比是否为器件提供了足够的导通和关断时间。

    (+) TPS1HTC100-Q1:最多 PWM 支持 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

     明天我将提供更多有关数据的反馈。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的支持。

    在 EN 引脚上升和下降的情况下、I 测量了 EN 和 OUT、但 EN 和 OUT 的时间差非常短。

    因此、我认为这不是导通和关断的问题、尤其是这种低频率和占空比。

    (EN 引脚为上升引脚、黄色为 EN 引脚,蓝色为输出引脚。)

    (EN 引脚下降、黄色为 EN 引脚,蓝色为输出。)  

    还有一个申请、请根据上述条件、使用 EVM 或其他可能的工具在您的工厂进行一些测试。

    或者、您能指导我了解测试方法吗?

    (例如,请勿使用电动装载机,而应使用其他设备等...)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    波形在导通和关断方面看起来很好、但在曲线上似乎存在轻微的振荡。 虽然通过实验可以很好地了解典型的导通或关断时间、但最好计算包括最大延迟时间在内的最坏情况。

    对于电阻性负载、我们建议使用功率电阻器/接线盒等纯阻性负载。 我们不建议在恒流模式下使用电子负载、因为它们会导致我们的高侧开关出现问题、因为它会一直尝试消耗预设的电流(详情请参见下面的链接)。 如果需要使用电子负载、请务必在恒定电阻模式下使用。  

    (+)【常见问题解答】为什么电子负载会导致高侧开关关断? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛

    对于您之前提供的数据 — 您是计算此值还是做了实验并看到了这些值? 除非未给器件足够的时间来完全导通或关断、否则 PWM 不会改变输出电流或电压。 因此、在器件导通的理想情况下、输出电压将与输入电压相同、并且电流将基于负载符合预期。 您提供的数据不 遵循此概念。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的支持。

    1) 我确实做了测试,并看到这些值。 您可以看到、随着占空比的下降、输出电压也会下降。 我怀疑这是因为高侧开关无法承受所需的输出电流、因此可能会发生输出压降。 “我没事吧?

    2) 您建议使用电阻负载、而不是电子负载。 电阻负载是否如下所示? (我以前没有使用它,它只是一个具有非常大功率容量的电阻器。)

    3) 你说,如果我使用电子负载,最好使用恒阻模式,而不是恒流模式。 我将与我的客户进行检查、但我不确定它在其设备中具有恒定电阻模式。

    4) 您是否有任何将 PWM 信号应用于 EN 引脚的测试结果? 然后、我的客户可以参考结果进行调试。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    Vs = 12V、EN = 5V、I = 3A (TPS1HTC30-Q1 可以标称处理 6A、TPS1HTC100-Q1 可以处理 4A) 均处于建议的器件工作条件范围内、因此不应该出现问题。  

    2.是的,它可以看起来像这样。 也可以使用功率电阻器框;这样、您可以调节电阻。 请牢记额定功率。

    3、此行为可能是 CC 模式下的电子负载导致的、因此为了准确表示器件 的运行和响应方式、电子负载需要处于 CR 模式。  

    4.您可以参考以下应用手册(特别是图 3-1) 、了解波形在正常运行期间的样子、以及开关速度过快时的样子。 它不适用于此特定器件、但其概念是相同的。  

    使用 TI 高侧开关驱动 PWM 负载

    谢谢、

    Rishika Patel