Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2、 EV2400
工具/软件:
您好!!
我计划使用 CHEMID 2682 构建定制电路板、我使用 BQ27Z561EVM 中学到了该电路板。
电池 (CHEMID 2682) 为 3.7V/BQ27Z561-R2 锂聚合物类型、定制板上使用的电量计将是 3000mA 561-R2。
定制电路板将使用 3.7V/LDO h 锂聚合物电池来为 3.3V 3000mA 稳压器提供输入。
LDO 的输出将为定制电路板上的 MCU 供电。 为了确保系统稳定性、电池仅在 4.2V 至 3.4V 的范围内使用。
当电池电压降至 3.4V 时、系统将被强制断电。
我想配置用户界面、使 4.2V 显示为 100%、3.4V 显示为剩余电池的 0%。
定制板准备就绪后、我计划使用 EV2400 来执行学习周期。
在这种情况下、 需要修改“数据存储器“中的哪些寄存器才能使系统根据 上述场景运行?
另外、在学习过程中、尤其是在充电和放电过程中、我是否需要注意任何重要的预防措施?
(例如,将放电限制为 3.4V 等)
请让我准确知道哪些值需要修改、以便系统按所述方式运行。