This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:请说明切断设置为 3.4V 时的学习方法

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528194/bq27z561evm-011-please-explain-the-learning-method-when-cutoff-is-set-to-3-4v

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2EV2400

工具/软件:

您好!!

我计划使用 CHEMID 2682 构建定制电路板、我使用 BQ27Z561EVM 中学到了该电路板。

电池 (CHEMID 2682) 为 3.7V/BQ27Z561-R2 锂聚合物类型、定制板上使用的电量计将是 3000mA 561-R2。

定制电路板将使用 3.7V/LDO h 锂聚合物电池来为 3.3V 3000mA 稳压器提供输入。

LDO 的输出将为定制电路板上的 MCU 供电。 为了确保系统稳定性、电池仅在 4.2V 至 3.4V 的范围内使用。

当电池电压降至 3.4V 时、系统将被强制断电。

我想配置用户界面、使 4.2V 显示为 100%、3.4V 显示为剩余电池的 0%。

定制板准备就绪后、我计划使用 EV2400 来执行学习周期。

这种情况下、 需要修改“数据存储器“中的哪些寄存器才能使系统根据 上述场景运行?

另外、在学习过程中、尤其是在充电和放电过程中、我是否需要注意任何重要的预防措施?
(例如,将放电限制为 3.4V 等)


请让我准确知道哪些值需要修改、以便系统按所述方式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 EV2400 和 TI EVM(而非您的应用)运行学习周期。 学习周期要求充电和放电之间的 DOD 差异超过 0.9。 这将需要比 3400mV 更深的放电。

    请注意、学习周期是专用的实验室控制序列、用于学习整个电阻曲线以及 Qmax。

    电量计将在您的应用中工作(最小电压 3400mV)、它仍将学习电芯电阻(它将缩放电芯电阻曲线中的一些电阻点)。 但是、如果最小电压为 3400mV、则无法执行专门的学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    然后、如果我通过放电至 2.75V(根据电池规格)来执行学习、使 DOD 超过 90%、然后再将端子电压值从 2750 更改为 3400、我是否可以将 3.4V 用作 0% SoC?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、稍后仍可以使用 3.4V 作为终止电压 (0% SOC)。 请注意、如果电压曲线在 Terminate Voltage 处保持平坦、这可能会导致精度问题。 但对你的计划没有根本的限制。