请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130A 工具/软件:
是否有 基于 VOUT 的最低 VIN 要求 ? 数据表显示了 PWM 模式运行的测试条件、VIN => VOUT + 1V。 VIN 为 5.3V、希望将 VOUT 调节为 4.5V。 电流消耗约为 600mA。 它是否可以在 VIN 5.3V 下正常运行、或者我是否需要最小 VIN 为 5.5V?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
是否有 基于 VOUT 的最低 VIN 要求 ? 数据表显示了 PWM 模式运行的测试条件、VIN => VOUT + 1V。 VIN 为 5.3V、希望将 VOUT 调节为 4.5V。 电流消耗约为 600mA。 它是否可以在 VIN 5.3V 下正常运行、或者我是否需要最小 VIN 为 5.5V?