This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:最小 VIN

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528727/tps62130a-minimum-vin

器件型号:TPS62130A

工具/软件:

是否有 基于 VOUT 的最低 VIN 要求 ?  数据表显示了 PWM 模式运行的测试条件、VIN => VOUT + 1V。   VIN 为 5.3V、希望将 VOUT 调节为 4.5V。  电流消耗约为 600mA。  它是否可以在 VIN 5.3V 下正常运行、或者我是否需要最小 VIN 为 5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    查看数据表中显示保持稳压所需的最小 VIN 的第 8.4.3 节 eq.3。 您需要知道电感器 DCR

    谢谢、

    ADM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    谢谢!  电感器的 DCR 为 40m Ω。  我是否应该对 5.3V 的 VIN 使用 RDS (ON)= 120m Ω?   

    (min)= 4.5V + 600mA(120m Ω+ 40m Ω)= 4.6V

    这是正确的吗?  与 LDO 压降非常相似。  Thumbsupμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  

    谢谢、

    ADM