This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184EVM-S12:[LM25184EVM-S12]增加软启动电容器=失去 Vout 调节

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184EVM-S12, LM25184-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518126/lm25184evm-s12-lm25184evm-s12-increasing-soft-start-capacitor-lost-vout-regulation

器件型号:LM25184EVM-S12
主题中讨论的其他器件: LM25184-Q1

工具/软件:

您好、

我正在 使用默认配置尝试评估板 LM25184EVM-S12、可以获得非常好的结果。

24V 输入、12.33V 输出、125mA

比 I 将软启动电容器从 47nF 增加到 470nF、并且 Vout 调节在一段时间内不稳定、变化为几十毫伏。

因此、我安装了一个 100nF 的合理值、并且 Vout 在很长一段时间内保持稳定。

如今、在相同条件下、电路板工作了一段时间、然后无法在相同负载下保持稳压、 输出电压会随着时间的推移而急剧变化、几秒钟后降至 0V。

因此、我再次安装了一个 47nF 软启动电容器、现在 Vout 是稳定的。

我无法理解软启动电容器和输出电压调节之间的相关性。 我缺少什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    LM25184-Q1 具有可调软启动时间、该时间可通过在 SS/BIAS 引脚上连接的电容器进行控制。 电容器越高、Vout 达到稳压值所需的时间就越长。 可以使用以下公式计算软启动时间。 另一方面、这不应影响调节和/或稳定性。 发生这种情况时、您能否发送 Vout 的波形? 请使用下面所示的参数进行测试

    1.(Vout-GND S ) 直流耦合~10ms/div、(SS-GND)、(SW-GND)、(VIN-GND)

     2.(Vout-GND S ) 交流耦合~100us/div、(SS-GND)、(SW-GND)、(VIN-GND)

    时间标度只是估计值;您可以判断最佳值是什么、以便显示 Vout 的变化(尤其是交流耦合时)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会分享问题再次出现时的波形。

    现在我可以进行说明:SW 波形看起来良好、然后输入电流开始变化并减小、SW 波形保持精确的形状购买频率降低缓慢、输出电压也是如此。 当一切衰减到零时的缓慢过程、并且 SW 频率非常低至几 kHz(不可闻)、采用常规形状。

    我只更改了完全默认 EVM 板中的 SS 电容器。

    您是否可以在实验室中复制此内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    由于美国节假日、回复可能会延迟。

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    到目前为止、我还没有工作台功能。 我将等待波形、以便我们可以做出更好的判断。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对 EVM 进行了一些更改、使目标电压达到 28V、这一结果非常令人满意。

    无论如何、SS 电容器仍然存在问题。

    47nF 下一切正常、使用 100nF 时、在几十毫伏的时间内会出现 Vout 漂移、此外在开始时也是如此。

    当我给电路板加电时、初始 Vout 始终不同、然后是漂移。 47nF 下不会出现这种情况。

    所以相关关系就在这里、毫无疑问。  

    1) SW - 28V IN、28.8V OUT

    2) VOUT 交流 — 28V 输入、28.8V 输出

    3) 输入电压交流((IC 输入引脚)- 28V 输入、28.8V 输出

    4) SS DC - 28V 输入、28.8V 输出

    5) SS AC - 28V 输入、28.8V 输出

    这里的噪声是由探头线引起的、不在该引脚上、是背景噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    感谢您分享波形。 Vout 显示了~70mVpkpk 的交流纹波、这意味着纹波为 0.07/28= 0.25%  这是非常低且可接受的水平。 SW、VIN 和 SS 波形看起来也不错。 这些波形是否为 100nF? Vout 的微小变化(我想这就是 10mV 漂移的意思)可能来自 MOSFET 关断时漏电感的 HF 谐波、但不会影响调节和开关。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这些波形使用的是 100nF、对我来说看起来也不错、但问题仍然存在。

    有漂移、我是指 Vout 随时间缓慢递增或递减。  

    现在、经过更多测试后、我认为与温度有关、例如 SS 电容器会影响毛刺补偿。  

    例如、47nF、运行时间为 30 分钟:

    VOUT_START = 28.85V、Vout_final = 28.85V (Vout_min = 28.83V、 Vout_max = 28.83V)、因此非常稳定

    470nF、运行时间为 30 分钟:

    VOUT_START = 28.6V、Vout_final = 28.9V (Vout_MIN = 28.4V)、存在 0.3V 漂移、不可接受!

    在这种情况下、电压开始下降、直到其最小值大于开始增加、直至达到最大值。

    47nF 下不会出现这种情况、在相同的条件下进行测试、变量相同。

    我可以采取一些措施来减轻这种影响吗?  

    R_FB 和 R_TC 为 143K 和 576K、两次运行中的值相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    这是需要调查的新问题。 SS 电容根本不应影响 Vout 调节。 是否有任何理由需要使用 470nF 电容? 如果没有、我建议使用 47nF。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要 100ms 的软启动、这是必需的。

    因此、我将使用 Rtc 值稍微补偿一下这种漂移。 如果您有任何消息、请告诉我。