主题中讨论的其他器件: LM25184-Q1
工具/软件:
您好、
我正在 使用默认配置尝试评估板 LM25184EVM-S12、可以获得非常好的结果。
24V 输入、12.33V 输出、125mA
比 I 将软启动电容器从 47nF 增加到 470nF、并且 Vout 调节在一段时间内不稳定、变化为几十毫伏。
因此、我安装了一个 100nF 的合理值、并且 Vout 在很长一段时间内保持稳定。
如今、在相同条件下、电路板工作了一段时间、然后无法在相同负载下保持稳压、 输出电压会随着时间的推移而急剧变化、几秒钟后降至 0V。
因此、我再次安装了一个 47nF 软启动电容器、现在 Vout 是稳定的。
我无法理解软启动电容器和输出电压调节之间的相关性。 我缺少什么吗?
谢谢