This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:LM76005/TPS62090

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521813/lm76005-q1-lm76005-tps62090

器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62090LM76005

工具/软件:

您好、

请帮助查看 LM76005 和 TPS62090 的电源设计。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../LM76005_2D00_TPS62090.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chong

    感谢您对我们的产品感兴趣!

    我会回顾 LM76005 并回到您那里。 您能为 TPS62090 创建新线程吗? 不同的团队支持此产品。  

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chong

    很抱歉耽误你的时间。 我不知何故错过了这个主题。

    以下是我的评论

    1. 则需要为输入 EMI 滤波器提供阻尼。 在靠近 C20 的输入电感器之后添加电解电容器
    2. 我们建议保持电感器饱和电流额定值高于 IC 的电流限值。 这将确保在 SC 情况下为器件和电感器提供保护  
    3. 我建议将前馈电容器增加到更高的值。 这将提高稳定性裕度和交叉。 100pF 是一个良好的起点。 我强烈建议点击此处快速入门 —  LM76005_2D00_Q1-quickstart 工具_2D00_-rev-A.xlsm
    4. CSS 设置的软启动时间应高于 6.3ms、否则器件会切换到内部软启动


    “你听我说。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare