工具/软件:
在 TL431 的数据表中、基准比较器电路的原理图如下所示。

通过比较相应电路图中的响应时间和阴极电流的变化、可以看出阴极的输出为 2V、比较器的输入为 2.5V。 但在前面的电路原理图中、可以看到阴极连接到 TL431 运算放大器的电源轨。 因此、TL431 的电源为 2V、但此时输入为 2.5V。 可以问、运算放大器的输入电压是否应该超过电源轨? 为什么可以以这种方式使用 TL431? 请要求 TI 回答这个问题。 谢谢! 此外、除了数据表中规定的限制之外、TL431 比较器的应用是否存在任何其他限制?