This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:是否对 TL431 基准数据表中的比较器电路有疑问?

Guru**** 2346240 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529420/tl431-some-doubts-about-the-comparator-circuit-in-the-tl431-reference-data-sheet

器件型号:TL431

工具/软件:

在 TL431 的数据表中、基准比较器电路的原理图如下所示。

通过比较相应电路图中的响应时间和阴极电流的变化、可以看出阴极的输出为 2V、比较器的输入为 2.5V。 但在前面的电路原理图中、可以看到阴极连接到 TL431 运算放大器的电源轨。 因此、TL431 的电源为 2V、但此时输入为 2.5V。 可以问、运算放大器的输入电压是否应该超过电源轨? 为什么可以以这种方式使用 TL431? 请要求 TI 回答这个问题。 谢谢! 此外、除了数据表中规定的限制之外、TL431 比较器的应用是否存在任何其他限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuqing:

    由于内部特性、当器件处于比较器模式时、VKA 约为 2V。 TL431 可以这种方式使用、因为您能够向 Vref 引脚输入单独的电压并将其与内部基准电压进行比较。

    本应用手册更深入地介绍了如何在比较器模式下使用此器件以及具体限制: www.ti.com/.../snvaa58.pdf。

    此致、
    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、根据您的意思、VKA 端子实际上并不是内部比较器的电源输入端子、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuqing:

    您之前提供的原理图是简化版原理图、旨在帮助说明器件功能。 该原理图显示了比较器模式、在该模式下、Vref 为 2.5V、当器件导通时、VKA 保持约 2V。 本应用手册进一步详细介绍了该器件在比较器模式下的详细信息。

    使用并联稳压器设计稳定的隔离式电源

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、BST 为您着想