Other Parts Discussed in Thread: UC2855A, UC2855B, UCD3138
主题中讨论的其他器件:UC2855A、 UC2855B、
工具/软件:
尊敬的先生/女士:
我们将设计电源转换器的 PFC 输入级。 高效率、低功率损耗和低 EMI(低 dv/dt、低 di/dt) 都)都是重要要求。 我们已经确定了一种适合此级的电源拓扑:零电压转换 (ZVT) 升压、在大部分交流周期内以 CCM 模式运行、以实现中高负载功率。
此拓扑需要以下组件:
1.两 (2) 个控制的电源开关:主升压开关和辅助开关,用于控制辅助路径中的电流,为主电源开关(和主功率二极管)设置 ZVT/ZCT。
2.无源和非受控半导体元件,用于辅助电流路径:电感器、电容器、二极管。
3.可提供所有控制和保护功能的控制 IC ,以及主开关和辅助开关的栅极驱动。
从模拟产品范围来看、UC2855A(和 UC2855B)似乎是第 3 项的理想选择。 然而、它的时间很长(2000 年以前)、其定价将表明它已接近使用寿命。
从数字产品系列来看、UCD3138 似乎能够提供解决方案,但是,其功能似乎远远超出要求 — 我们希望使用远少于 40 个引脚的封装。
因此、我的问题是: UCD3138 是否有任何替代产品可以提供与 UC2855A 或 UC2855B 相同的功能、尤其是:
(1) 对 CCM PFC 级的线路电流进行整形的能力、以及
(2) 实施 ZVT?
请注意:此问题是上一个问题的延续: