This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:MCU 读取的 VBUS 电压保持在 4.5V 左右、并且在低 V 下不会实时更新

Guru**** 2521260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25622, BQ25622EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527796/bq25622-vbus-voltage-read-by-mcu-remains-around-4-5v-and-does-not-update-in-real-time-in-low-v

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件:BQ25898、、、

工具/软件:

您好的团队、  

在器件的电池低电量阶段(大约低于 50%)、充电时、VBUS 电压从 5V 缓慢增加到 11V、而 MCU 读取的 VBUS 电压保持在 4.5V 左右、不会实时更新。

当电池电量较高(约高于 95%)时、VBUS 会根据调整幅度实时更新。

bq25898 和 bq25622 显示出一致的症状;为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    请在下面查看我的评论。  

    所描述的行为未知问题、当我尝试使用 BQ25622EVM 在实验室测试中复制时、我看不到任何问题。 您可以帮助回答下面的后续问题。

    -当您描述 MCU 读取的 VBUS 电压时、我认为您是指 VBUS_ADC 输出是正确的吗?  

    -什么是电池电压对应“低于 50%的容量“? 这可能会在电池之间发生变化。 在多个电池电压(包括 3V 至 3.2V,处于预充电范围内)下进行了 I TEST、VBUS_ADC 始终按预期工作。 当 VBUS 电压从 5V 增加到 11V 时、我参阅 VBUS_ADC 电压测量也会增加以匹配。  

    -当 VBUS 电压读取保持在 4.5V 时、您可以帮助分享客户的 BQ25622 寄存器配置(即寄存器转储)吗?  

    -您的客户是否通过其他测量设备验证在测试期间输入电压实际上是从 5V 增加到 11V ?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:  

     与客户进一步检查、他们设置的输出电流限值太小。 感谢您的支持!  我将关闭此票证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    感谢您的跟进、并很高兴听到客户方面解决了所有问题。  

    此致、

    Garrett