This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:关于最大输出电流

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529024/lm5137-q1-about-max-iout

器件型号:LM5137-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

对于 LM5137-Q1、您是否具有 5V/3.3V 输出电压下的最大 Iout 数据?

我的理解是该 IO (Max) 由外部 MOSFET 确定。 LM5137-Q1 是否还会限制 Iout (Max)?

谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leo

    [引述 userid=“529731" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529024/lm5137-q1-about-max-iout

    我的理解是该 IO (Max) 由外部 MOSFET 确定。 LM5137-Q1 是否还会限制 Iout (Max)?

    [/报价]

    是的、您的理解是正确的。 (max) 由功率级元件、MOSFET 和电感器决定。 在考虑以下元件表的情况下得出 20A 编号。

      

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!