工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在冻结使用 TPS7A20U 稳压器的设计。 我们需要您对热性能计算提供支持、以确保 IC 不超过最大结温 (Tjmax)。 我们已经做了一个计算、我已经在下面披露了这个计算。 如果我在计算中犯了任何错误、您能否更正计算?
注意:请考虑 PCBA 的设计是否符合要求、并且所有设计限制都已遵循。
TPS7A20U | |||
输入电压 (V) | 5. | E4 | |
输出电压 (V) | 3. | E5 | |
输出电流 (A) | 0.1 | E6. | |
IQ (A) | 0.01 | E7 | |
Pd (w) | 0.21 | E8. | |
Tjmax(°C) | 125 | E10. | |
Ta(°C) | 25 | E11. | |
Rth | 476.1905. | 考虑 Tj = 125、TA = 25;(E10-E11)/E8 | E13 |
TJ | 140 | 考虑环境温度为 40°C;(E8*E13)+40°C | E14 |
我们注意到、数据表中的最高结温称为 125°C。 我们希望了解 TJ 在 TA = 50°C、60°C 和 70°C 期间的情况
此致、
Murugavel.S.