This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:最小开关电流

Guru**** 2536570 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528555/tps1h000-q1-minimum-switching-current

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:INA238

工具/软件:

您好、

对于开关电流低于 300uA 的负载、我们使用 TPS1H000AQDGNRQ1 高侧开关、现在只注意到存在  以 mA 范围为单位的漏电流 I (ol、on)。 因此、据我所知 、TPS1H000 将 uA 电流视为开路负载。 在没有负载和 200uA 负载的情况下、我们将获得 INA238 电流测量的满量程读数 (INA238 的 510 Ω 电流检测电阻、在测量电压时、它为 1.3V)。

您是否有任何建议在 uA 电流范围内使用的高侧开关?

此致、

Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sneha、  

    遗憾的是、我们没有适合 uA 电流范围的高侧开关。  

    BR、

    Alan