This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:PG 引脚能否驱动信号?

Guru**** 2349670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526583/tps62090-q1-can-the-pg-pin-drive-a-signal

器件型号:TPS62090-Q1

工具/软件:

PG 引脚能否驱动 RESETn 信号? 还是需要添加缓冲区? 逻辑将为 RESETn=高电平、resetn=高电平、当 PG =低电平时、PG =低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 PG 为开漏、因此 Vcc(连接上拉电阻的)必须驱动负载所需的电流、而不是 PG 引脚本身。 是这样吗?

    如果我使用 2K 上拉电阻、900uA 的电流将被灌入 PG。 该值低于最大指定 1mA。 应该可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    它是可以使用的。 如前所述、对于临界情况、灌电流是需要注意的最重要参数之一。

    请观看以下对此进行说明的视频: https://www.ti.com/video/5648828623001

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    感谢您的答复。 我观看了视频、了解了在逻辑电平匹配的情况下对缓冲器的需求。

    您能建议使用缓冲区吗?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    请参阅此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ab/scla034/scla034.pdf?ts = 1750064410729&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    Farheen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Farheen。

    我可以使用哪种 TI 仿真工具来仿真缓冲器/电平转换器电路? 我正在一起尝试 2 个 SN74LVC1G07DCK 缓冲器的 2 个开漏输出、希望确保其按预期工作。

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请检查电路、如果您发现任何问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    可以使用该器件的 pspice 模型。

    谢谢、

    Farheen