This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:使用以下栅极

Guru**** 2391495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522972/lm5176-using-the-following-gate

器件型号:LM5176

工具/软件:

我在使用以下 设计时遇到问题:

我是这款产品的新手。  我使用了 WEBENCH Power Designer for 12V-30V in 和 12V 11A out。

它适用于 12V 电源、输出电压为 12V、输出电流为 4A。  但是、当使用 24V-28V 电源为其供电时、可以得到 5V 的输出电压。  回到 12V 电源、仍然得到 5V 输出。   

我唯一没有做的是“John Wallace 1“建议为每个栅极驱动器使用 0hm 电阻器。

我制造了 10 块电路板、其中 6 块电路板丢失、并使用它们以 80ms 开/关的速度闪烁 LED。

我将使用以下 MOFSETS: CSD17577Q5AT、 CSD17577Q5AT、CSD18514Q5AT 和 CSD18534Q5AT 。

有什么我遗漏的吗?

0hm 电阻器是否有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    根据提供的数据、我假设 SWx 引脚上存在较大的下冲和/或过冲。  

    如果这违反 LM5176 的绝对最大额定值、则可能会导致您所描述的损坏。

    我不知道你的意思与 “约翰华莱士 1 “的建议。

    但使用 0 Ω 而不是 PCB 线将没有区别。

    在 PCB 上使用 0 Ω 并替换为(例如 1 - 5 Ω)可以发挥作用、因为它会减慢开关速度并减少由于板上产生上述过冲和下冲的寄生电阻而产生的振铃。

    为了避免这种情况、以下各项可以完成/可以帮助:

    -一个良好的布局

    -一个良好的布局(提到这两次,因为这有最大的影响)

    -用于功率级 MOSFET 的栅极电阻器

    - SWx 引脚上的缓冲器。

    如果还可能与功率级的不稳定有关 — 您可以检查输出电压是稳定的还是有较大的振荡。

    在这两项测试中、您都可以从 12V 输入开始、并缓慢增加输入电压。

    如果有任何波形不在预期范围内,请检查信号 — 如上所述。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    正如我所说的,我是新来的,这是我第一次尝试这个。

    1.我应该在所有四个栅极驱动器上放置一个电阻器,还是只在 DVR (1/2) 或 LDVR (1/2) 上放置一个电阻器。

    2.什么是缓冲器?  

    我看到的占空比为 18%、重叠的 LED 灯串为 80ms、每秒消耗 6A 2 次。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    如前所述、首先尝试捕获 VOUT 以及 SW1 和 SW2 上的波形。

    VOUT:应该保持稳定且不会振荡 — 以几个开关周期 (~20) 和几毫秒 (50ms、例如 5ms/div) 的量程进行检查

    SWx:检查上升沿和下降沿(示波器的比例需要在较低的 ns 范围内(例如 10ns/div)

    注意:在这里、您需要进行正确的探头设置、以避免噪声注入示波器探头的接地连接、请参阅  

    尖端和接地筒:

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup385/slup385.pdf

    幻灯片 28

    对于缓冲器、请参阅:

    https://www.ti.com/lit/ta / ssztbc7/ssztbc7.pdf

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    “Tip & Barrel“链接不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    可以重试。 只是尝试过,它对我很有用。

    如果没有,你能谷歌 slup385。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    很抱歉、即使使用 google、我也无法获得此文档。  我登录到 TI、浏览器无法尝试“提交表单“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    奇怪的是,我把它附在这里。

    e2e.ti.com/.../7065.slup385.pdf

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、

    我的账户肯定有问题、因为我似乎无法访问此文档。  当我单击它时、会下载.pdf、但我无法打开它。  Microsoft Edge 和 Google Chrome 会陷入永无休止的“无法打开“循环。   Adobe Reader 无法打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    您是正确的上面附加的文件已损坏。 我在中进行了更新 — 现在它应该起作用了。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    谢谢你。  我能够打开文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Donald、

    感谢您的反馈。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我在电路板的 SW1、SW2 和 U8 上放置了一个第三方缓冲器、烧毁了。  我住的是 12 伏,这给了我 12 伏输出和 5A。  随附的是我的原理图。

    我没有把任何抵抗者放在上面。   我目前正在再制造 10 块电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    不确定我是否了解您的信息。

    从 SWx 到 GND(或相应的电源轨)的缓冲器是 R 和 C 串联。 因此、如果您使用了第三方缓冲器、这意味着什么。

    我理解 U8 已损坏。

    首先、最好检查死区时间并排除可能的击穿。 为此、您需要探测两个升压 MOSFET 的栅极信号之间的延迟。 此外、探测 SW1 信号也会很好、因为高侧栅极位于 HO1 至 SW1 之间。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我没有将缓冲器接地、因此一切都会短路。   我在下一个电路板上将缓冲器接地、并得到 5V 输出。  我需要 12V。

    感谢您的帮助和理解。  显然、仍然明白。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    真的很抱歉,即使在阅读你的答复几次后,我不知道你想分享或从我得到什么信息.

    请您帮助澄清问题、帮助我理解。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Stefan、

    我正在进入其他项目、可能会在今年晚些时候再回到这个项目。   

    感谢您的帮助和理解。

    Don