This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:电压问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521556/bq24170-issues-in-voltage

器件型号:BQ24170

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们使用的是 BQ24170 我们的设计中的电池充电器 IC、感谢您在原型设计和测试过程中帮助解决我们遇到的两个问题。

️ 工程概述:

  • 输入电压 (VIN): 12V 直流

  • 系统输出 (SYS): 5V

  • 电池: 单节锂离子电池(标称值为 3.7V 至 4.2V)

  • 使用的 IC: BQ24170

  • 两块电路板已经制造、组装和测试。


 问题 1–从 VBAT 到 VIN 的反向电流:

当 VIN 断开连接或降至低于电池电压时、我们会观察到 VIN 上似乎出现电压 从电池流回 VIN 的反向电流 。 这可能会损坏或干扰上游电路。

观察结果:

  • VIN 断开连接或出现问题时< VBAT。

  • SYS 在可用时通过 12V 输入调节至 5V。

  • 在某些情况下、电池似乎为 VIN 导轨提供了反馈。

问题:

  1. BQ24170 是否提供从 VBAT 到 VIN 的完整内部反向电流阻断?

  2. 如果没有、建议添加 外部二极管或理想二极管控制器 来防止反向电流?


️ 问题 2–一个板上未生成 VREF:

两个电路板之一具有相同的功能 不生成 VREF (1.8V) 、但第二块板工作正常。

详细信息:

  • 两个电路板使用相同的 BQ24170 IC 和相同的 BOM/布局。

  • 没有明显的装配问题或短路。

  • 有问题的电路板上完全缺少 VREF。

  • VREF 引脚在外部未连接(仅用于内部基准)。

问题:

  1. 哪些内部条件可能会阻止生成 VREF?

  2. IC 损坏或行为错误是否会导致这种情况、或者是否存在会使 VREF 停止的保护/禁用状态?

  3. 是否有建议的诊断步骤(例如启用条件,偏置检查或启动时序)?

我已将 SCH 附在此以供您参考。 感谢您的支持。

     e2e.ti.com/.../BATTERY_5F00_INVERTER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suhas、

    在原理图上、电池 FET 栅极上的电阻分压器 (R2 和 R10) 的大小需要不同。  请参阅 EVM。

    关于 1.1 和 1.2、是。  当在 OVPSET 处检测到的电压降至 UV 阈值以下或 AVCC 降至 UVLO(典型值为 3.6V)以下时、输入 FET 将关断、电池 FET 将导通。   

    关于 2.1、VREF 仅在有效 (>OVPSET UV) 输入电压下可用。  VREF 来自在 AVCC 上施加的电压。

    关于 2.2、我不知道有一种故障模式、即应用了 AVCC、但 VREF 关闭。

    关于 2.3、 更改电池 FET 上的电阻分压器后、您是否可以在输入电源连接和移除时获取 BATDRV、ACDRV、VCC_12V 和 SYS 的示波器图?  我建议在 4.2V 和 3.6V 以下的电池电压下重复使用。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。 通过移除 Q1、我能够解决从 VBAT 到 VIN 的反向电流问题。 现在、所有输出电压都符合设计规格。

    然而、出现了一个新问题。 连接电池后、Q2 开始显著升温、并在其引脚附近观察到白烟。 我们最初怀疑存在焊接问题并更换了 IC、但同样的问题仍然存在、即使使用新的也是如此。

    您能否提供有关如何继续调试此问题的建议?

    此致、
    Suhas K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suhas、

    Q4 栅极上的电压是多少? 如果未施加 VCC、则应为低电平 (GND);如果施加电压、则应为高电平(接近 VCC)。  SYS 上的负载是多少?   

    此致、

    Jeff