This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STAT 引脚的 Vref 电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528713/vref-voltage-for-stat-pin

器件型号:BQ25172
Thread 中讨论的其他器件: TPS7B81-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

用于驱动 bq25172 上 LED 的 STAT 引脚可上拉至来自 3V3 稳压器的 Vref 电压。

看起来 EVM 原理图使用 TPS7B81-Q1。

是否可以只对 Vref 使用 Vin+电压(在本例中,该电压约为 5V)?

还是需要进行调节?  

就像好奇不需要稳压器一样、它可以减少元件数量。

谢谢、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin

    STAT 引脚上的最大电压为 5.5V。 在您的设计中、如果输入电压安全地低于这一点、则不需要额外的电路。

    评估期间、器件的输入电压可高达 30V。  由此推动了对稳压器为 LED 供电的要求。