请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25172 Thread 中讨论的其他器件: TPS7B81-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
用于驱动 bq25172 上 LED 的 STAT 引脚可上拉至来自 3V3 稳压器的 Vref 电压。
看起来 EVM 原理图使用 TPS7B81-Q1。
是否可以只对 Vref 使用 Vin+电压(在本例中,该电压约为 5V)?
还是需要进行调节?
就像好奇不需要稳压器一样、它可以减少元件数量。
谢谢、
Kevin