This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:用于 Golden 文件创建的电池学习周期。

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100 GPCCHEM

工具/软件:

您好、  

我们将 BQ34Z100-R2 用于其中一个移动电源和 BMS 工程。

我们已经开始了电池组的学习周期、但需要考虑以下因素。
1) 电池类型 — 18650 锂离子 (Cham - 3450mA)
2) 电芯配置 — 5S4P
3) 设计电压 — 18V (单电压注意事项:2.9V (min)- 3.6V(典型值)- 4.2V(最大值))
4) 总设计容量- 12400mA
5) 放电率 C/10 - 1200mA
6) 充电速率~ 2500A
7) 术语二次充电电压 — 3100 x 5 = 15500mV

我们已启动锂离子电池的学习周期、并想澄清在此过程中遇到的一些观察结果。

  1. 化合物 ID 选择:

    BQStudio 的 beta 版本中提供了我们电池的 Chem ID、因此我们选择了它并继续学习周期。 请确认是否可接受。

  2. 放电周期观察:

    我们成功完成了第一个放电周期、并在夜间将设置保持在 RELAX 模式约 14 小时。 根据 TI 文档 “4863 — 如何成功完成 BQ34Z100“的学习周期、已适当设置所需的状态位。 但是、我们注意到:

    •  FC(充满电) 位已设置、电池状态显示为  100%、这似乎很不寻常。

    • 在放电周期中、SoC 从  20.5V 时的 100% 直接跳至  19.5V 时的 0%、并在整个放电剩余时间内保持在 0%、降至 15.5V 

    • 在休息期间、SoC   在大约 1 小时后跳回 100%(约为 14.7V)。

    请告知是预期出现此行为、还是表示存在配置问题。

  3. 充电周期行为:

    按照过程、我们开始了充电周期。   连接充电器后、正确设置了 VOK 位。 但是、我们担心  FC 位的过早设置。 请在此处建议是否需要进行任何调整。

  4. 容量值:

    我们还观察到、 剩余电量  充满电容量 值似乎太低、不符合我们的电池规格(请参阅随附的图片)。 欢迎您就此提供指导。

    为了供您参考、我随此邮件附上了日志和导出的寄存器值。 请查找附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_Learning_5F00_Parameters_5F00_settings.gg.csve2e.ti.com/.../Discharge_5F00_20_5F00_5_5F00_25.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shashi、

    BQStudio 的测试版中提供了我们电池的化合物 ID、因此我们选择了该 ID 并继续学习周期。 请确认这是否可以接受。

    -通常情况下、我们建议使用 GPCCHEM 工具、无论您是否在 ChemID 库中看到您的电芯(由于供应商之间的差异)  

    [报价 userid=“515921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation

    容量值:

    我们还观察到、 剩余电量  充满电容量 值似乎太低、不符合我们的电池规格(请参阅随附的图片)。 欢迎您就此提供指导。
    [/报价]

    [报价 userid=“515921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation
    • 放电周期观察:

      我们成功完成了第一个放电周期、并在夜间将设置保持在 RELAX 模式约 14 小时。 根据 TI 文档 “4863 — 如何成功完成 BQ34Z100“的学习周期、已适当设置所需的状态位。 但是、我们注意到:

      •  FC(充满电) 位已设置、电池状态显示为  100%、这似乎很不寻常。

      • 在放电周期中、SoC 从  20.5V 时的 100% 直接跳至  19.5V 时的 0%、并在整个放电剩余时间内保持在 0%、降至 15.5V 

      • 在休息期间、SoC   在大约 1 小时后跳回 100%(约为 14.7V)。

      请告知是预期出现此行为、还是表示存在配置问题。

    • 充电周期行为:

      按照过程、我们开始了充电周期。   连接充电器后、正确设置了 VOK 位。 但是、我们担心  FC 位的过早设置。 请在此处建议是否需要进行任何调整。
    [/报价]

    -如果你能够完成一个学习周期,你可以验证通过放电/休息/充电周期,看看它是否是按照预期的行为

    [报价 userid=“515921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation

    容量值:

    我们还观察到、 剩余电量  充满电容量 值似乎太低、不符合我们的电池规格(请参阅随附的图片)。 欢迎您就此提供指导。
    [/报价]

    -在审查你的.log 文件后,你的学习状态是卡在 04 表示学习周期未成功完成。 请参阅  下面的常见问题解答  

    常见问题解答:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263138/faq-why-is-the-update-status-not-updating-from-4-to-5

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答、如建议、我们已重新启动学习周期。

    因为 日志中看到的 DOD0 始终保持在 0 值。 我没有得到它的正确或错误。  
    我们将进行另一次迭代。  

    请确认计算结果、因为我们认为是正确的、或者需要对其进行任何更改。

    1) 电池类型 — 18650 锂离子 (Cham - 3450mA)
    2) 电芯配置 — 5S4P
    3) 设计电压 — 18V (单电压注意事项:2.9V (min)- 3.6V(典型值)- 4.2V(最大值))
    4) 总设计容量- 12400mA (((13400mA)、由于 2.9V 的放电电平、而不是电芯数据表中额定的 2.5V、考虑将容量降低 10%)
    5) 放电率 C/10 - 1200mA
    6) 充电速率~ 2500A
    7) 术语二次充电电压 — 3100 x 5 = 15500mV

    此外、根据我们的观察  
    • 在放电周期中、SoC 从  20.5V 时的 100% 直接跳至  19.5V 时的 0%、并在整个放电剩余时间内保持在 0%、降至 15.5V 

    • 在休息期间、SoC   在大约 1 小时后跳回 100%(约为 14.7V)。

    为了解决上述问题、我们需要按照参考手册文档“BQ34Z100-R2技术参考手册(修订版 A)(ti.com)“)中所述设置 Lock_0 位

    请提出建议。

    此致、

    Shashikumar Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shashikumar、

    [报价 userid=“515921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation/5847081 #5847081“]3) 设计电压 — 18V[/报价]

    -您的设计电压将是您的最大充电电压乘以串联电池的数量  

    [报价 userid=“515921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation/5847081 #5847081“]总设计容量-

    通常我们不建议降低您的总容量,我们建议遵循您的电池数据表容量,并将其乘以并联电池的数量。

    [报价 userid=“515921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation/5847081 #5847081“]
    6) 充电速率~ 2500A
    [/报价]

    -假设它是 2500mA ,但通常我们建议 C/2,但你也可以使用任何建议的充电率

    [报价 userid=“515921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516742/bq34z100-r2-battery-learning-cycle-for-golden-file-creation/5847081 #5847081“]
    • 在放电周期中、SoC 从  20.5V 时的 100% 直接跳至  19.5V 时的 0%、并在整个放电剩余时间内保持在 0%、降至 15.5V 

    [/报价]

    -这是最轻率暗示你的参数设置错误,或者最有可能你的 chemID 是错误的。 确保您的关键参数设置正确。  Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Dsg Current Threshold、Chg Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的设计支持两种电池包型号: 5S4P 4S2P
    我们已经测试了两种配置的设置、但这两种情况下的问题都是相同的。

    电流测试: 4S2P
    电池包电压范围: 12.0V 至 16.8V  

    尽管正确配置了参数、但我们仍然观察到异常行为:
    AT 12.0 V  、BQStudio 设置满电荷 (FC) 标志并显示 100% SoC 、这是意料之外的。

    我附上了 4S2P 配置的导出参数文件
    也随附了 电池组数据表 供您参考。

    我们目前陷入困境、无法继续。
    非常感谢您的指导和支持。

    e2e.ti.com/.../100wh_5F00_confi.xlsxe2e.ti.com/.../WI_2800_Q_29002D00_RD_2D00_D_2D00_143-A1-CMINR18650F9E_2D00_3450mah_2D00_Specification.pdf

    此致、
    Shashikumar Rai