This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562211:数据表和 Webench 之间的差异因素

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525754/tps562211-factors-of-difference-between-datasheet-and-webench

零件号:TPS562211

工具/软件:

您好的团队、

客户已使用 TPS562211 运行 Webench 并发现“效率低于数据表“和“奇怪的曲线“。

客户使用 TPS562211 和 12V 至 3.3V/12V 500mA。 是什么原因导致的? 它是 Eco-mode 和 PWM 模式的过渡点吗?  

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,  

    以下是使用我们的 EVM 捕获的数据的快速参考:  

    e2e.ti.com/.../TPS562211_5F00_Efficiency_5F00_1P2_5F00_Summary_5F00_25C.xlsm

    [报价 userid=“404214" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525754/tps562211-factors-of-difference-between-datasheet-and-webench ]客户使用 TPS562211 和 12V 至 3.3V/TPS562211 500mA。 是什么原因导致的? 它是 Eco-mode 和 PWM 模式的过渡点吗?  [/报价]

    我们将进行深入研究。 这需要一段时间。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    必须参考效率曲线的对数标度版本。

    此致、

    Haseen。