This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:仅限 RPP

Guru**** 2345370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700D-Q1, LM74500-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527863/lm74700d-q1-rpp-only

器件型号:LM74700D-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74500-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

是否有办法将 LM74700D-Q1 仅用于 RPP 电路? 之所以问这个问题的背景、是因为我们在寻找只有 RPP 而不是 RCP 的 48V 汽车理想二极管。

如果 TI 还有另一种使用不同 IC 的解决方案、请告诉我这一点。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 Lm74801-Q1 支持仅 RCP 模式。 这是否是 TI 支持 48V 系统 ISO21780(绝对最大值>70V)的最低解决方案?

    为了实现这一点、我们是否只需要将 C 引脚悬空? 您能告诉我此用例中的完整推荐电路吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    您要查找的最大电压是多少?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    正如我之前提到的、需要支持 ISO21780(70V/40ms 可以承受)。

    Q1:我们可以将 LM74700D-Q1 仅用于没有 RCB 的 RPP 吗?

    问题 2:我们是否可以将 LM7450x 用于 ISO21780 要求的应用?

    问题 3:我发现 LM74801-Q1 支持所有要求。 这是 TI 成本最低的解决方案吗?

    问题 4:您能否分享仅通过 LM74801-Q1 实现 RPP 的完整原理图? 我们是否只需要将 C 引脚悬空?

    此致、
    北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    LM74700D 不能仅用于 RPP。 这意味着无法禁用 RCB。

    2/3。 LM74500 具有与 LM74700D 类似的架构、因此 LM74500 也可以维持 70V 的绝对最大值。

    4、我会回到你的身边。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    感谢您的评论。

    1.清楚,谢谢。

    2/3。 我在数据表中找不到此类信息。 您能告诉我在哪里可以找到它吗? 还是我们需要像外部 TVS 这样的系统解决方案? 或者、数据表是否会更新为源级至 GND 70V_abs 最大值?

    4、谢谢,请检查并更新给我。

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    2/3。 数据表中没有计划更改。

    4.是的,你只需要保持“C"引“引脚悬空。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢。

    2/3。 那么、我们如何了解 LM74500-Q1 可以支持 70V 的电压? 请告诉我。 否则、LM74801-Q1 就是解决方案。  

    4.清除。

    此致、
    北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    由于数据表已经说明 LM74801-Q1 可以正常工作、因此最好进一步了解它。

    此致、

    Shiven Dhir