This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432-Q1:比较器应用电阻器建议

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432-Q1, TL432, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531048/tl432-q1-comparator-application-resistor-recommendation

器件型号:TL432-Q1
主题中讨论的其他器件: TL432TL431

工具/软件:

尊敬的专家:

请参阅以下客户应用。 他们希望使用 TL432-Q1 作为比较器来监控 12V 电源。 Sup 范围为 12V~16V、因此问题如下:

1、客户希望为 R1 和 R2 选择 MΩ Ω 的电阻来降低功、这是否合理?

2.在数据表中我看到最小 Ika 是 0.7mA。 因此最大 0.7mA 为 22.8kΩ。 您同意最大 Rsup 值吗?  

3、总功耗要求为客户的 uA 水平。 如果 TL432 无法满足要求、您有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    感谢您的提问!

    1.我担心尝试降低 I_ref 电流。 如果客户尝试过多地将流经 R1 和 R2 的电流减小、则会导致基准电压阈值严重不准确。 例如、对于 I_ref max = 4uA、如果只有 5uA 流经电阻分压器、则所有容差都将影响阈值。 这可能包括电阻器的容差以及 TL431 的精度。 如果流经电阻分压器的电流为 50uA、则这些容差会对结果的影响较小。

    2.您能否确认客户希望使用的器件 OPN? 通常、考虑到器件的精度等级、我们建议围绕 1mA 设计 Ika。 如果使用 22.8k Ω 电阻、则没有误差裕度。

    3.如果总功耗是一个关键问题、我建议根据客户所需的监控类型来使用电压监控器。 请参阅下面的一些建议:

    窗口监视器: https://www.ti.com/product/TPS3700

    仅 UV 监测: https://www.ti.com/product/TPS3710

    如需进一步帮助您决定适合此应用的电压监控器、请告知客户所需的阈值和监控类型。

    我希望这对您有所帮助!
    此致、

    Andrew Li