This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB PD

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527876/tps25750-usb-pd

器件型号:TPS25750

工具/软件:

卤化物

我正在设计一款新的 无线电源传输板。

我们考虑 PD 在 Rx 的输出端添加一些 USB-USB。

 您是否有 适用于 100W 5-20V USB PD 的 AM IC?

我更喜欢一个“一体式“IC IC、其中包括 PD 控制器和一些降压稳压器、 但可以使用 2 个单独的 IC — 一个 PD 控制器和一个合适的降压 IC?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoni:  

    感谢您联系我们!

    您是否有系统方框图?  

    您的设计中的 USBC 端口是 100W 双向(双角色电源)、仅供电还是仅受电?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aya

    USB_PD 将作为供电方运行(高达 100W);它将为将连接到 USB 连接器的电气设备供电。

    请参阅随附的图片

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoni:  

    目前、我们的产品系列中没有纯供电 PD 控制器。 TPS25750/51 非常适合仅受电或 DRP 应用。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aya。

    对于源 USB PD 100W (5-20V) 的编程器 I2C DC/DC、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoni:  

    我只推荐使用 Type-C 和 PD 控制器。 请打开新主题以获取直流/直流转换器建议。  

    重申一下、遗憾的是、我们的产品系列中目前没有纯源 PD 控制器。  

    此致、  

    Aya Khedr