This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823-25

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530492/tps3823-tps3823-25

器件型号:TPS3823

工具/软件:

尊敬的 专家:

TPS3823-25 看门狗以 89ms 的周期输出复位信号。 以下两个问题与数据表冲突。  帮助分析:

1、看门狗超时为 1.6 秒,但发现故障部件在 89ms 的周期内输出复位信号,断电后无法更新。

2.如果停电或狗的馈送超过时间限制,看门狗的复位电平将保持至少 200ms ,但在现实中,它不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbert、  

    通常、我们不建议在 MR 引脚处放置电容器。 您能否移除并重新测试设备?  

    如果故障仍然存在、请分享示波器图片、以便我可以更好地协助您进行查询。  

    谢谢、

    Sila.