This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:P/N SOT23-3 (DBZ)(引脚 3 = GND)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E, TLV803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530066/tlv803-p-n-sot23-3-dbz-with-pin-3-gnd

器件型号:TLV803

工具/软件:

您能帮助我为 低功耗电压监控器(复位 IC) 提供)提供正确的 P/N 吗?  我需要  

  • TLV803E:开漏、低电平有效
  • 2.25V
  • 200ms
  • SOT23-3 (DBZ)(引脚 3 = GND)

但我刚刚找到了 P/N  TLV803EA22DBZR

如何确定它是 SOT23-3 (DBZ)(引脚 3 = GND)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、感谢 您的提问!

    TLV803E 是 TLV803 的增强替代品、可提供低静态电流 Iq、更高的精度和更宽的温度范围。  

    器件命名规则表还突出显示了 R 和 V 型号。  

    此致、

    Sila.