请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV803 工具/软件:
您能帮助我为 低功耗电压监控器(复位 IC) 提供)提供正确的 P/N 吗? 我需要
- TLV803E:开漏、低电平有效
- 2.25V
- 200ms
- SOT23-3 (DBZ)(引脚 3 = GND)
但我刚刚找到了 P/N TLV803EA22DBZR
如何确定它是 SOT23-3 (DBZ)(引脚 3 = GND)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.