This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504794/tps2549-q1-tps2549-q1

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

工具/软件:

请帮我进行 TPS2549 客户的原理图审阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请留出一些时间进行原理图审阅。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    TPS2549-Q1 电路看起来可以接受。  我确认限流电阻器与计算值匹配。

    我不太熟悉 USB ID 引脚。  如果 ID 较低、SOC(我想)的 CC 引脚将暴露在 5.1k 以下、告诉它充当主机。  TPS2549-Q1 将通过 VCC_5V0_USB_SW 网络提供高达 1.5A 的电流。  如果 ID 为高电平、SOC 的 CC 引脚(再次猜测此处)暴露在 56.2k 上拉电阻上、表明 SOC 是 USB 器件、系统可能会消耗高达 900mA 的电流、该电流通过 VBUS1_CQS 网络消耗。  

    这一切听起来都不错。  我唯一担心的是、我不了解 ID 引脚的行为。  在有效连接期间是否会发生变化?  我有点担心 ID 引脚开关的时序、以及如果 TPS2549-Q1 设置为 CDP 模式 (CTL = 111) 且 ID 为高电平、会发生什么情况。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    客户的 PFB 注释:

    ->我们的最终产品始终处于主机模式。 在开发过程中、我们需要使产品处于设备模式、以便我们使用此逻辑、还需要使用定制电缆来实现这一点。

    我需要您的紧急帮助、以解决以下客户问题。

    这只是原理图的概览、我随附了这些原理图。  

     

    查询 1:  

     

    需要确认 CDP 到 SDP 逻辑是否正常!!!

     

    查询 2:  

     

    需要确认此 CT 引脚和 EN 引脚的时序正常、或者需要根据我们的设计进行验证  

     

    如果顺序不同、会发生什么情况?

     

    此致、
    Kunal Dhawan

    +91-8683809714

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    所示的器件将在 CDP-SDP 自动切换模式下工作。  这实际上意味着它将充当 CDP。

    如果 EN 引脚在 CTL 引脚仍然为低电平时变为高电平、则器件将首先握手为 DCP 并遵守 ILIM_LO、符合数据表真值表 8-2 的要求。  TPS2549-Q1 会主动监控 CTL 引脚、因此当它们变为高电平时、它会在 CDP-SDP 自动切换模式下重新启动总线和握手。

    如果 EN 在 CTL 引脚为高电平后启动、则可以保证第一次握手来自 CDP-SDP 自动开关模式。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    客户有以下疑问:

    我们有几个疑问:  

    • 我们的要求 是 12W (5V - 2.4A)
    • 我们需要一个测试程序来验证我们如何确认此 IC 可以为 (12V - 2.4A) 供电

    此外、根据我们的设计、

    • 第一个 EN 引脚将被切换、然后 CT 引脚将被切换。
    • 根据您 在上述邮件中的建议、当首先切换此 EN 引脚时、它将处于 DCP 模式、然后、如果所有 CT 引脚都为高电平、它将切换到 CDP 否则 SDP 模式。
    • 约束:SDP 模式只能为 500mA 提供时钟源、我们的用例为 2.4A、需要提供时钟源  
    • 我们怀疑可能存在 PD-PD 通信问题。

     

    测试计划:我们正在寻找测试计划 、以确认此控制器是否根据我们的要求运行。

    此致、
    Kunal Dhawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们的要求 是 12W (5V - 2.4A)

    仅使用 BC1.2 无法实现这一点。  BC1.2 定义了 3 种类型的端口

    • SDP(标准数据端口):具有 USB 2.0 数据的 500mA
    • DCP(专用充电端口):1.5A、无数据
    • CDP(充电数据端口):1.5A、带数据

    获得 2.4A 的唯一方法是使用 2.7V/分频器 3 模式、根据定义、该模式不支持 USB 数据。  它与 DCP 类似。  当配置为 DCP 时、TPS2549-Q1 使用分压器 3 模式。

    DCP/Divider 3 和 USB2.0 数据是互斥的。  您不能同时拥有这两者。

    约束:sdp 模式只能提供 500mA、我们的用例是 2.4A、需要提供 

    仅当手机连接且不符合 BC1.2 时、器件才会进入 SDP 模式。  有关详细信息、请查看数据表第 8.3.6 节。

    此致、
    Eric