Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549、
工具/软件:
请帮我进行 TPS2549 客户的原理图审阅

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2549-Q1
工具/软件:
请帮我进行 TPS2549 客户的原理图审阅

尊敬的 Kunal:
TPS2549-Q1 电路看起来可以接受。 我确认限流电阻器与计算值匹配。
我不太熟悉 USB ID 引脚。 如果 ID 较低、SOC(我想)的 CC 引脚将暴露在 5.1k 以下、告诉它充当主机。 TPS2549-Q1 将通过 VCC_5V0_USB_SW 网络提供高达 1.5A 的电流。 如果 ID 为高电平、SOC 的 CC 引脚(再次猜测此处)暴露在 56.2k 上拉电阻上、表明 SOC 是 USB 器件、系统可能会消耗高达 900mA 的电流、该电流通过 VBUS1_CQS 网络消耗。
这一切听起来都不错。 我唯一担心的是、我不了解 ID 引脚的行为。 在有效连接期间是否会发生变化? 我有点担心 ID 引脚开关的时序、以及如果 TPS2549-Q1 设置为 CDP 模式 (CTL = 111) 且 ID 为高电平、会发生什么情况。
此致、
Eric
您好、Eric、
客户的 PFB 注释:
->我们的最终产品始终处于主机模式。 在开发过程中、我们需要使产品处于设备模式、以便我们使用此逻辑、还需要使用定制电缆来实现这一点。
我需要您的紧急帮助、以解决以下客户问题。
这只是原理图的概览、我随附了这些原理图。

查询 1:
需要确认 CDP 到 SDP 逻辑是否正常!!!
查询 2:
需要确认此 CT 引脚和 EN 引脚的时序正常、或者需要根据我们的设计进行验证
如果顺序不同、会发生什么情况?

此致、
Kunal Dhawan
+91-8683809714
尊敬的 Kunal:
所示的器件将在 CDP-SDP 自动切换模式下工作。 这实际上意味着它将充当 CDP。
如果 EN 引脚在 CTL 引脚仍然为低电平时变为高电平、则器件将首先握手为 DCP 并遵守 ILIM_LO、符合数据表真值表 8-2 的要求。 TPS2549-Q1 会主动监控 CTL 引脚、因此当它们变为高电平时、它会在 CDP-SDP 自动切换模式下重新启动总线和握手。
如果 EN 在 CTL 引脚为高电平后启动、则可以保证第一次握手来自 CDP-SDP 自动开关模式。
此致、
Eric

您好、Eric、
客户有以下疑问:
我们有几个疑问:
此外、根据我们的设计、
测试计划:我们正在寻找测试计划 、以确认此控制器是否根据我们的要求运行。
此致、
Kunal Dhawan
尊敬的 Kunal:
我们的要求 是 12W (5V - 2.4A)
仅使用 BC1.2 无法实现这一点。 BC1.2 定义了 3 种类型的端口
获得 2.4A 的唯一方法是使用 2.7V/分频器 3 模式、根据定义、该模式不支持 USB 数据。 它与 DCP 类似。 当配置为 DCP 时、TPS2549-Q1 使用分压器 3 模式。
DCP/Divider 3 和 USB2.0 数据是互斥的。 您不能同时拥有这两者。
约束:sdp 模式只能提供 500mA、我们的用例是 2.4A、需要提供
仅当手机连接且不符合 BC1.2 时、器件才会进入 SDP 模式。 有关详细信息、请查看数据表第 8.3.6 节。
此致、
Eric